- Wed Feb 22, 2017 3:55 am
#193527
Hi guys i want to make a countdown timer for my uv box. I want to write it in ccs c language. As far as i know i need to use timer1 to make it real time. And i know how to use timer1 pin but i can write the digits which timer1 counts to a seven segment display. Can you guys please tell me how to do that?
My timer 1 code as an example but is just for blinking a led with timer one so i need to implement seven segment to that code for example?
My timer 1 code as an example but is just for blinking a led with timer one so i need to implement seven segment to that code for example?
Code: Select all
/******************************************************
PIC16F877 ile Timer1 Uygulamasý-1
PIC PROG/DEKA : Port B jumper'ý LED konumunda olmalý
*******************************************************/
#include <16f877.h> // Kullanýlacak denetleyicinin baþlýk dosyasý tanýtýlýyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarlarý
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanýlacak osilatör frekansý belirtiliyor.
#use fast_io(b) //Port yönlendirme komutlarý B portu için geçerli
int i=0; // Tamsayý tipinde deðiþken tanýmlanýyor
//****************** Timer0 Kesmesi *****************************
#int_timer1 // Timer1 kesmesi
void timer1_kesme () // Kesme fonksiyonu ismi
{
set_timer1(63036); // TMR1 deðeri belirleniyor
i++; // i deðeri 1 arttýrýlýyor
if (i==50) // i deðeri 50'ye eþit olursa RB0 lojik-1 olsun
output_high(pin_b0);
if (i==100) // i deðeri 100'e eþit olursa RB0 lojik-0 ve i=0 olsun
{
output_low(pin_b0);
i=0;
}
}
/********* ANA PROGRAM FONKSÝYONU********/
void main ( )
{
setup_psp(PSP_DISABLED); // PSP birimi devre dýþý
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayýcýsý devre dýþý
setup_adc_ports(NO_ANALOGS); // ANALOG giriþ yok
setup_adc(ADC_OFF); // ADC birimi devre dýþý
setup_CCP1(CCP_OFF); // CCP1 birimi devre dýþý
setup_CCP2(CCP_OFF); // CCP2 birimi devre dýþý
set_tris_b(0x00); // B portu komple çýkýþ
output_b(0x00); // B portu çýkýþý ilk anda sýfýrlanýyor
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8); // Timer1 ayarlarý yapýlýyor
set_timer1(63036); // TMR1 deðeri belirleniyor
enable_interrupts(INT_timer1); // int_timer0 kesmesini aktif yapar
enable_interrupts(GLOBAL); // Aktif edilen kesmelere izin ver
while(1); // Sonsuz döngü
}